Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, GPCCEDV
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV
您好!
我想知道 CEDV 算法对 BQ34110的工作方式。 我们使用容量为1200mAh 的单节锂离子电池。 工作温度将是室温。 在生产过程中、将对每个器件进行校准(电路板偏移/cc、电流、电压、温度)。
我是否需要对电池进行特性描述才能使电量监测计正常工作、或者是否可以将"设计容量 mAh"参数(DF 中的地址0x41F5)更改为1200而不是2200并使用正常工作的电量监测计? 我很好奇、因为数据表显示监测计支持锂离子/聚合物、所以我想知道它是否开箱即可使用。
在 BQ34110页面的工具中、有一个"CEDV 电量监测计的监测参数计算器"、但我认为当电池在较大温度范围内工作时、这很有用、但这不是我们的情况。 我是对的吗?
CEDV 算法是否会持续调整其参数? 是否有命令发送监测计、让其"开始学习"?
由于 EOS 对我们不有用、是否有命令禁用它?
假设我们在生产过程中最初连接到器件的电池电量为50%。 仅使用电池电压是一个很好的近似值、但我们需要将电池的电流 SoC 告知监测计、还是它会自动检测到它?
谢谢、
Fred