This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:如何使用 BQ35100EVM 和 BQStudio 测量 Li-SOCI2的剩余容量

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168797/bq35100evm-795-how-to-measure-remaining-capacity-of-a-li-soci2-with-bq35100evm-and-bqstudio

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQ35100

我将 bq35100EVM 板连接到 EV2400并启动 BQstudio。  我更新了配置操作配置 A、以在 GMSEL1 = 1和 GMSEL0 = 0时设置 EOS 模式。  我已将电池化学特性更新为 ID = 0608、这是我拥有的(Li-SOCl2 (LTC)、3.6V、19000 mAh)。  bq35100EVM 将 Bat+和 Bat-连接到我的单节 LTC 电池。  我还有一个用于负载的连接器、带有 Bat+到 Load+和 Pack-到 Load -。  bq35100EVM 在 GE_PUL拉 和 ALERT/PULL_UP 中有一个跳线。  S1、S1上有跳线。  对于 J3、我将跳线保留在2S 上、因为不使用2-4节电池选项可能无关紧要。

*注意:我的 LTC 电池不是新电池,可能已耗尽80%左右,这正是我希望能够使用 EOS 模式进行检查的原因。

我按照另一篇文章中的步骤操作、有人在这里谈到了 LTC 的测量:

1)为 bq35100EVM 供电、通过放入电池来启用 GE。  检查 BQStudio 是否能看到 bq35100、没有问题
2) 2)使用连接器插入负载。  我可以看到它的平均电流为-17mA。   检查 EOS_BAD_OCV 和 GA 是否均为绿色。  我在 BQStudio 中单击 Gauge 开始按钮。   
   此时、我看到 EOS_BAD_OCV 和 GA 变为红色。   (我不知道这是否好。)


3) 3)我拔下负载、让电池放松一分钟左右、然后发送 gauge 停止。  等待几秒钟以更新状态。

4) 4) 我看到计算得出的阻抗为7.341欧姆。  SOH 更新为90%、但我不知道这是否正确。   

我做得正确吗?   我是否需要首先使用新电池执行此操作?  尽管所选的电池化学 ID 0608应提供19000mAh、但为什么设计容量仍保持在2200mAh。

谢谢、
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您需要从新电池开始、设计容量需要与电池化学成分分开设置、因为可以将相同的化学电池并联、以便使用 bq35100进行监测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将获得一个全新的电池、并再次运行。  如何在测量新电量后测量即将耗尽的电量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    bq35100预计会有一个新电池并跟踪单个电池的容量。 不需要连接耗尽的电池。

    根据电池电量监测模式、在运行几个周期后、您可能能够获得电量耗尽的电池的电量。 对于 EOS 模式、请参阅 TRM 第5.3.2节"放电结束检测"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

      如果我理解正确、EOS 模式是跟踪新电池直到其耗尽、对吧?  这是否意味着电量监测计必须与电池保持相当的连接、并在电池上偶尔读取以确定其 EOS?  放入新电池后、我需要发出 new_Battery 命令以开始跟踪新电池?

      您能否说明什么是电池电量监测模式?   有累积模式、运行状况模式(SOH)和服务终止模式(EOS)。  我注意到、在 SOH 模式下、我无法像 EOS 模式那样获得电池电流读数。  那么、如何运行电池电量监测模式?  我不确定是否阅读了这些文档(用户 手册和 bq35100技术参考手册)。

      我希望我可以使用 bq35100来确定 LTC 电池的剩余电量、因为在不对 LTC 电池进行放电和决策的情况下、确定其剩余电量并不容易。  由于它是一次性的、因此将其排空几乎意味着它已经完成。  我认为、如果我在一个与其他电池并联的电池上执行此操作、并使用已耗尽的电池作为其他电池剩余电量的代理、这是可以的。

    谢谢、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    电量监测计必须与电池一起使用。

    TRM 的第5章介绍了不同的模式以及如何设置模式

    监测模式是指3种运行模式之一

    0 0 =启用累加器模式

    0 1 =为 LiMnO2启用运行状况电压相关性模式

    1 0 =为 LiSOCl2启用服务结束电阻相关模式

    在一个测试电池上:

    您将设置所有参数并根据所选的操作模式进行配置。 然后拍摄"黄金图像"。 使用电池验证此黄金映像的准确性。 如果正常、则将该黄金映像编程到每个映像

    在每节电池上:

    当电池准备好部署时、发送 new_battery 命令。

    主机必须发送启用监测计/发送监测计_Start 和监测计_Stop 命令、以便让 bq35100知道何时打开并监控/获取读数。