请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25120A 如果不使用 LS/LDO 输出(即永久关闭)、建议的最小电路是什么?
- 我是否需要将 VINLS 连接到 PMID、SYS 或 GND、或者是否可以将其保持悬空? VINLS 是否仍然需要输入电容器?
- LS/LDO 上是否仍然需要输出电容器?
- 我是否需要将 LSCTRL 下拉至 GND、或者是否可以将其保持悬空、从而使用集成的2 MOhm 下拉电阻器?
谢谢、
Matthias