请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92641 您好专家、
我的客户对 TPS92641上升时间有疑问、如下所示。 我们可以看到、当 PWM 为高电平时、上升时间会有所不同。 不同的上升时间会导致灰度不连续、并且似乎没有包含以前的状态。 例如、(2)和(3)的先前状态均为高电平、但(2)的上升时间将短于(3)的上升时间。 您是否愿意帮助您了解是否有任何线索? 还是该器件正常运行? 非常感谢!!
此致、
Ann Lien