This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:禁用 DCDC

Guru**** 662690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168682/bq25616-disabling-of-dcdc

器件型号:BQ25616

您好!

我的客户正在计划在1S 应用中使用 BQ25616J。

当仅使用输入电压为5V 的部件并通过电压切换到 VSYS 和 Vbat 时,是否可以禁用集成 DCDC?

想法是在直流/直流操作中去掉所需的电感器。

另外,我们是否有充电电流为1.5A 至2A 的线性充电?

非常感谢

祝你一切顺利、

Olrik