This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:是否可以更改 Vin OVP 响应"设置?

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772275/tps53659-does-vin-ovp-response-setting-can-be-changed

器件型号:TPS53659

您好、专家、

我们发现"Vin OVP Response"选项不能更改。

这是不可更改的吗? 我们是否可以更改为"关断"或"禁用输出"?

2.当 VIN OVP 发生时、哪个标志在上升? PG、VR_Fault、 SMB_ALERT#?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    我们发现"Vin OVP Response"选项不能更改。
    这是不可更改的吗? 我们是否可以更改为"关断"或"禁用输出"?

    -不可更改。

    2.当 VIN OVP 发生时、哪个标志在上升? PG、VR_Fault、SMB_ALERT#?

    为了响应超过 VIN_OV_LIMIT、器件将:
    •设置 STATUS_BYTE 中的另一位
    •设置 STATUS_WORD 高字节中的输入位
    •设置 STATUS_INPUT 寄存器中的 VIN_OV_FAULT 位
    •通知主机(如果 SMBALERT_MASK 中的相应屏蔽位为、则将 PMB_ALERT 信号置为有效
    未设置)

    这些信息可在数据表中找到。 5.3.17.2 (56h) VIN_OV_FAULT_RESPONSE。 请检查一下。

    谢谢
    Chasel