请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27520-G4 - 使用0.01Ω Ω 电阻器时、预期的电流测量精度是多少?
- 对于在电量监测计中计算的平均电流、平均时间是多少?
- 计算瞬时电流的滞后时间是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nicolas、
如果使用值为5倍的电阻器、精度将提高5倍。 但是、请确保电流始终足够低、不会超过 ADC 感应输入电压。
平均电流是最后5个采样的滤波值。 IMO 这很难解释、因为它取决于不同模式下的采样间隔。
瞬时电流根据采集的样本进行计算。 采样间隔取决于模式-在睡眠模式下、采样间隔可以是20秒、在正常模式下、采样间隔可以是1秒到2秒。 库仑计数器在此时间段内集成电流。