This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384:CINT 引脚处理

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS2384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770489/tps2384-cint-pin-processing

器件型号:TPS2384
主题中讨论的其他器件: TPS23861

大家好、

我的 MΩ 在12 μ s 时将 CINT 引脚上拉至6.3V。

我不知道原因。

CINT 1到4是类似的过程。

我认为这种上拉是不必要的。

通过连接此上拉电阻器、您还能想到什么呢?

e2e.ti.com/.../TPS2384.pdf

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    我认为他们不需要上拉电阻器。 请遵循数据表上的确切原理图设计。 BTW、TPS2384是一款旧的 PSE 器件。 TPS23861是一款更新的器件、具有更简单的硬件设计和更低的成本。 我建议您的客户在所有新设计中改用 TPS23861。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    感谢您的回答。
    我明白你说什么。
    MΩ、我的问题是、如果您以12 μ s 的电流将 CINT 引脚上拉至6.3V、您认为会发生什么问题?

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    感谢您的回答。
    我明白你说什么。
    MΩ、我的问题是、如果您以12 μ s 的电流将 CINT 引脚上拉至6.3V、您认为会发生什么问题?

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    如果该上拉电阻不会导致问题、我的客户不想更改电路板。
    我正在等待您的建议。

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    我们强烈建议客户遵循数据表指导。 否则、可能会发生意外行为。 它们只能在不改变电路板设计的情况下使用 DNP (不要组装)上拉电阻器。 谢谢。

    此致、

    一分钱