This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:250:1调光受什么限制?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772062/lm3409-250-1-dimming-limited-by-what

器件型号:LM3409

大家好、

我在许多设计中使用 LM3409。 该器件列出的调光范围为250:1。 如果我使用 Iadj 引脚提升和降低 LED 灯串上的电流、那么范围限制为250:1的范围是什么? Iadj 的内部是一个完整的模拟电路、还是有某种类型的数字转换采用离散步进?

谢谢、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    它不受限制、但由于最短导通时间、它可以达到多低的值。 在导通关闭时间周期之后、必须发生最短导通时间。 此外、随着调光比的增加、精度也会下降。 该部件中没有用于调光的数字转换。

    此致、