This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:关于 TS 引脚保护方法

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770154/bq24171-about-ts-pin-protection-method

器件型号:BQ24171

您好!

您能告诉我如何保护 TS 引脚吗?

如果热敏电阻位于电池组侧、则 TS 引脚可能会外露。
因此、客户希望保护 TS 引脚。

客户尝试在 TS 引脚上安装齐纳二极管。
但是、无法检测到正确的温度。
您是否知道在保护 TS 引脚的同时正常运行的电路示例?

此致、
Yusuke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San、

    我不知道 TS 的保护电路。 是否提供过压和接地短路保护? TS 引脚具有一个电阻分压器、可为两者提供一些保护。 一些客户在接地端添加了一个小型(<=100pF)电容器、以提供额外的电压尖峰保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JEFF-SAN、

    感谢您的回答。
    我将介绍"添加一个小型(<=100pF)接地电容器" 作为尖峰电压保护。

    顺便说一下、直流电压是否有保护方法?

    此致、
    Yusuke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San、

    由于电阻器可以吸收从外部直流偏置到上拉电压的电流、因此对直流电压提供的保护有限。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JEFF-SAN、

    感谢您的支持。
    我知道。

    此致、
    Yusuke