This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119EVAL:尝试更改为 DCR 感应、但失败

Guru**** 2533230 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771338/lm25119eval-try-to-change-to-dcr-sensing-but-fail

器件型号:LM25119EVAL
主题中讨论的其他器件:LM25119

您好专家、

我的客户将 LM25119用于其两相应用。 它们在两相 EVM 板上进行了测试、并尝试将低侧感应更改为 DCR 感应、但未建立输出。 我发现它是仿真电流模式控制、似乎 S&H 会受到影响、因为 DCR 感应会在高侧 FET 导通时感应返回 IC 的斜坡电压。 我们是否可以在仿真电流模式控制下实现 DCR 感应? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!  

    LM25119无法使用 DCR 感应。  

    如果客户需要 DCR 感应、则需要考虑其他器件。  

    谢谢