This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825:大家好、我将其用于全桥转换器。

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768783/uc3825-hi-i-am-using-it-for-full-bridge-converter

器件型号:UC3825

您好!

 我将使用它的全桥转换器配置。 输入直流电压为250V 至380V。 输出为0至200V 的变量。 在较低负载或低电压条件下(占空比约低于10%)、我在两个 PWM 输出中的一个中仅观察到一个脉冲释放。 我正在进行外部 PWM 补偿。 我仅将其用于 PWM 释放。 当 VDC_ERROR 低于斜坡谷值(0.7V 至1.25V)时、我面临问题。 仅将其用于脉冲释放。 我随附了原理图、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Skanda Rama
    您能否发送 OUTA/B 和 EAOUT + RAMP 和 ILIM 信号的波形。
    我希望有了这些信息,就能更好地理解这个问题。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Skanda Rama、
    如果没有这些附加数据、我将无法提供帮助、因此我将关闭此帖子。
    如果您设法获得信息、请随时打开新帖子。
    谢谢
    Joe Leisten