This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计10W 太阳能电池板的电源电路

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, TPS62125, TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770925/design-power-circuit-for-10w-solar-panel

主题中讨论的其他器件:LM317TPS62125TPS62175

尊敬的 TI:

我有一个12V/10W (600mA -短路最大电流)太阳能电池板、用于为我的 cc3220定制电路板加电、并使用 hx711进行称重。 我想设计一个电源电路、以便在太阳能提供一些输出时为模块加电。 并在太阳能消失时关闭模块。 我已经使用 LM317稳压器完成了此设计。 但是、我希望使用另一个最佳稳压器完成相同的设计、以获得更好的结果来满足我的需求。 任何人都可以为我的设计推荐任何其他稳压器。

注意:我不使用电池作为备用电源、我只是在太阳能出现时为模块加电、当太阳能消失时关闭模块。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kannannatesh、

    您需要什么输出电压和输出电流? 您的电池板的开路电压是多少?

    TPS62125可能是一款很好的使用器件、因为它具有精密的 EN 输入、允许您在太阳能电池板电压过低时轻松关闭直流/直流电源。 以下是一个有关提供负载的应用手册、该负载消耗的电流大于面板提供的电流: www.ti.com/.../slyt478.pdf 这可能不是您确切的应用案例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    感谢您的回复和建议。
    我的电池板开路电压为21V。 Pmax = 17.3V 时的电压、Pmax = 0.57A 时的电流、A 类类型。
    我只需要为我的 cc3220定制板加电、hx711 (10mil)和80kg 波束类型的负载单元、
    此 TPS62125采用穿孔封装等其他封装。 因为我只是使用点 PCB 进行模型设计。

    谢谢你

    相关信息
    kannannatesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的讲解。 这些电压远高于您最初提到的12V。 因此、您将需要额定电压为28V 的 TPS62175。

    DIP 封装非常旧、不再使用。 您可以在我们的参数搜索中找到一些较旧的选项: www.ti.com/.../products.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您的支持。

    相关信息
    kannannatesh