请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC24612 主题中讨论的其他器件:UCC28780、
我在反激式电路中使用的是 UCC28780控制器和 UCC24612-1 SR 控制器、类似于控制器的 EVM。 电源现在正在运行、但当变压器及其电容进入不连续模式(DCM)振铃状态时、我看到控制器开关突发之间出现错误的 SR 开启。 发生误导通的原因是 UCC24612 VD 引脚上的 DCM 振铃为高 Q 值、并在规定的80ns 内降至远低于 UCC24612 SR 导通阈值。 假接通持续最短导通时间、即375ns。 我看到、在1.5MHz 频率下、一个错误导通后跟3-4个 DCM 振铃周期、然后是另一个错误导通等、在开关突发之间持续存在。 在我看来、UCC24612在其最长时间内处于消隐状态、然后触发另一个虚假导通。
我的布局很好、UCC24612的电压与 SR FET 上的电压相同。
是否有人可以建议避免这种情况的方法、而不会影响此有源钳位控制器的良好效率? 如果您需要查看波形或其他任何内容、请告诉我。