This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5040:VSSOP 封装引脚间距

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769974/ref5040-vssop-package-pin-pitch

器件型号:REF5040
主题中讨论的其他器件: TMUX6121

我在新设计中使用 REF5040。  根据 数据表、VSSOP 8引脚封装版本的引脚间距为0.65mm。

在同一新设计中、我还使用 TMUX6121。  根据 数据表、VSSOP 10引脚封装引脚间距为0.5mm。

我在创建封装时发现了这一点。  TI VSSOP 封装是否具有不同引脚数的不同引脚间距?

VSSOP 封装的标准引脚间距是多少?

谢谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    是的、封装间距在很大程度上取决于一侧有多少引脚。
    VSSOP 有标准间距、但它们取决于引脚。 大多数竞争对手的引脚数相同、每个封装具有相同的间距。
    TMUX6121采用10引脚封装、因此与 REF5040 8引脚间距不同。

    -Marcoo