请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5116 HII、
我想设计输入电压为48V、450W、31A 的隔离式降压转换器。 我现在已经设计了采用 LM5116的同步降压转换器、我需要隔离版本的转换器。
Flybuck (隔离式降压)拓扑是否可用于使用相同 IC 的450瓦功率?
如果不是、那么还有什么方法可以使其成为隔离式。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.