This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65281:降压控制器锁存、降压控制器的电流控制

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65281-1, TPS55330, TPS65281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768694/tps65281-latching-of-buck-controller-current-control-for-buck-controller

器件型号:TPS65281
主题中讨论的其他器件: TPS55330

我仅使用此器件的降压电路(因为我使用它时的输出电压大约为10V)。  降压电路中似乎也存在锁存(例如过载时、有时也是上电时)、可通过切换 EN (降压)来复位锁存。 在数据表中、锁存器似乎位于开关中(仅限)。  

 在大约10V 输出电压下、是否有任何电流输出应用仅用于降压电路? 我计划使用外部 OPAMP、将 COMP 用作输入。 (我使用 TPS55330完成了这项工作、它确实起了作用)。 我 可能会使用 TPS65281-1。  

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kaschroed:
    我对您的问题有点困惑。 您能详细解释一下吗?
    BRS、
    Edwin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否要使用 OPAMP 构建外部 EA 环路? 我认为可以这样做。
    您能否在此处发布原理图或将其发送给我? 我想首先检查原理图。 我的电子邮件是 sam.zhang@ti.com。 谢谢!

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题、关于 TPS25281:
    问题:降压控制器是否具有电流闭锁保护或仅具有开关? 我认识到、对于降压控制器、过流期间的锁存功能与数据表中对开关的描述类似。
    2.问题:是否最好使用 TPS25281-1来避免闩锁(尽管不应存在闩锁)?
    问题:是否有一个简单的电流限制应用程序或仅针对降压转换器的提升(不使用开关)?
    Br 镀铬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    1.当 TPS65281/-1的降压转换器触发过流保护时,它将在断续模式下工作:降压将关断10ms,然后尝试启动...... IC 会重复此过程、直到过流情况消失、因此 IC 可以恢复正常工作。 请参阅数据表第21页: 短路保护和图16中的详细信息。  

    TPS65281的开关具有过流闭锁保护。  

    TPS65281-1的开关为过流自动恢复、请参阅图24~26。 -->它与降压过流断续模式类似。  

    2.是的、建议使用 TPS25281-1、其开关没有 LATCH (自动恢复)。  

    3. 降压峰值电感器电流限制固定为4A (典型值)。  

    连接到 RLIM 的电阻器用于设置开关的电流限制。  

    如果不使用 swtech、则可以悬空其相关引脚、EN_SW 设置为低电平除外。