This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电池组电压校准

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768928/bq40z80-pack-voltage-calibration

器件型号:BQ40Z80

对于此校准、电池组增益计算 如下

在本例中、我施加的电压为22540mV、我的 ADC 平均值= 17054

我使用 F082读取的信息 大约为~20~9B~02~FC~FF~E5~4B~E7~4B~ED~4B~F3~4B~F3~4B~4B~9B~42~7D~4A~FC~FF~FD~FD~FF~F9~FF~00~FE~~~~FF
*(这只是1次读取)

读取的电池组电压为429B (十六进制)、仅转换为17051

这意味着我计算出的 Pack 增益= 86617.88、这是错误的

公式是否不正确或我是否错误地转换了 PACK 电压(hh)。 下图显示这是二进制补码值。 我丢失了某种转换

如果二进制补码值存在某种转换、并且该转换是否适用于其他校准步骤?