This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3466:PWM 调光

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3466

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769150/lm3466-pwm-dimming

器件型号:LM3466

LM3466电流平衡器能否与 PWM 可调光电流源配合使用? 我认为、如果 LM3466照明系统的所有 LED 灯串都正常、即使在 PWM 调光下、系统也能按预期工作。

如果 LM3466照明系统中的一个 LED 灯串开路(有缺陷)、则在通电时、Veq 周期(如数据表中列出的)、并且仅在253个 Veq 周期后、电源电流在其余灯串之间共享。

我已经测试过这种情况、最终结果是在253 VEQ 周期内、系统亮度不是预期的。

PWM 调光本质上是 LED 灯串上的开关控制。 当一个或多个灯串出现故障时、LM3466照明系统如何与 PWM 调光配合工作?

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniele、您好!

    无论是否存在故障、LM3466都无法正常使用 PWM 电流源。

    此致、