主题中讨论的其他器件:CSD19538Q2、 CSD17571Q2、 LM5176
您好,
请参阅随附的使用 Webench 的 Lm5175仿真设计。 在电路板 上、我们将升压侧的 FET 从 CSD19538Q2更改为 CSD17571Q2、并且系统已停止工作。 VREF 的测量范围为800mV 至940mV。 PGOOD 就像一个方波。 也会关闭所有 FET。 我正在连接 webench 设计、以了解导致此问题的原因。 还附加了一些屏幕截图。 与仿真的另一个区别是、我们具有 DMC 模式、没有断续模式。 我们需要为 USB Type C 获取更多电流、这就是我们创建此 changee2e.ti.com/.../8764.LM5175_5F00_simulation.pdf 的原因