主题中讨论的其他器件: LM5051、 TPS23521、 LM5069
尊敬的团队:
如何使用此器件实现使能功能?
2.如果 Q1短路、电路将会响应什么?
BR
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队成员
我 正在为 Delta 电信 特殊应用执行该项目、我认为 TPS23525将是一个很好的解决方案。
但是、我需要知道 如果 IC 发生故障会发生什么情况。
我列出了有关这种情况的一些问题。
如果 Q1短路,如何保护?
根据我在此应用中的经验、MOSFET 在损坏时是 G-D-S 短路...
然后、它将压降栅极驱动器源并导致 Q2、Q3的驱动源关闭。 然后、Q2、Q3因满载而变热。
如何防止?
Beseds,我看到了 PGB 函数,它是如何工作的?
请帮我回答
谢谢你。
您好、Rakesh
我知道您的问题,我们的应用程序不用于输出 ORing 功能。 我想使用 TPS23525应用来 旁路功能、如下所示。
旁路功能 由旁路 MOS 和反向 MOS 组成。
我认为、thsi IC 有一种解决方案来处理电池放电中的启动问题。
直流输出(BATTERY)是电源和直流输入(RRH)。 当直流电池为 RRH 的电容充电时,由于 dv/dt 和 没有任何电阻,它必须具有大电流。
问题是 RRH 启动电流、我不知道 RRH 允许在启动时承受多少负载。
第二,如果反向 MOS 损坏并导致旁路 MOS 的驱动器故障。 这是非常危险的,它是无法控制的。
您对此应用有什么理想之处吗?