This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138064:如何使用 UCD3138调试工具来设计降压电路的参数-系数集&Alpha 配置

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805487/ccs-ucd3138064-how-to-use-the-ucd3138-debugging-tool-to-design-the-parameter--coefficient-set-alpha-configuration-of-buck-circuit

器件型号:UCD3138064

工具/软件:Code Composer Studio

最近、我想设计一个具有交错降压拓扑的电源。 在 GUI 设计中、我只能看到半桥和全桥拓扑。 如何使用 GUI 设计  降压的系数集和 Alpha 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    工程师正在对此进行研究、并将作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我期待工程师的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、抱歉、我的回答很晚。

    此 GUI 用于隔离式拓扑、而不是降压等非隔离式拓扑。 尽管功率级不在这里、但 PID 非常相似。