This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:UCC25600调试问题

Guru**** 2517260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805481/ucc25600-ucc25600-debug-issue

器件型号:UCC25600

尊敬的 TI 团队:
  我的客户使用 UCC25600作为 LLC 的控制信号、使用 IR2186作为高低压 MOS.PQ3535、40TS、60UH 作为谐振电感器的驱动器。PQ5050、240UH 用于变压器。谐振电容器33nF。

由于设备原因、仅800W 输出可用于调试、输入由400V 直流电源供电。

调试时、空载可以工作、但 MOS 驱动器 IC 和 MOS 管带载将会损坏。 谐振电感器之前为25TS、但更改为40TS、电感器仍然损坏。 当谐振电感器以三个并联方式(一个 PQ3225 200UH 和两个 RM10 150UH)连接时、可以承载它。

   请帮助检查问题是什么、附件是原理图。

e2e.ti.com/.../8206.Schematic-Prints.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 MOSFET 电压和电流额定值是多少? 您的谐振电感器电流额定值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由谐振电感电流(3200W)计算得出的满载为11A、现在它应该是大约3A、800W、没有特定的测试值。

    附件为 MOS 数据表。

    e2e.ti.com/.../IPW60R070C6.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否测量 MOSFET VDS 波形以查看电压? 此外、您能否通过 MOSFET 和谐振电感器测量电流波形以查看电流大小? MOSFET 的损坏可能是由过压或过流造成的、因此、如果您测量其电压和电流、您可以找到损坏的原因。 电感器也是如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

      客户尚未回答我的问题、他们重新设计了电路、请帮助确认电路图和 PCB 布局。

      谢谢!

    e2e.ti.com/.../2047.Schematic-Prints.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong:
    PCB 文档无法上传、如何向您发送 PCB 布局?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请为您的新问题和支持启动新主题。 我将关闭此操作、因为看起来您的原始问题现在已替换为此新问题、您需要提交一个新主题。