This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:BQ2980

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806301/bq2980-bq2980

器件型号:BQ2980

大家好、我设计了这个原理图、但它不起作用、在 PCB 中、我用一个用于 BAT-的平面和另一个用于 GND 的平面实现了4层、如果问题出现、我不会这样做。

P-POWER +和 GND 上没有电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否绑定了 GND 网? 请参阅 DS 中的第9.1节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我接地、您的意思是什么?  
    它通过 R10连接到 BAT。  或者应该为 BAT-和 GND 设置相同的唯一网 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这些网应该是隔离的、并且只能通过网线连接。 原因是将高功率 GND (即 BAT-)与低功率 GND 隔离、以防止噪声问题。