This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070:关于 GDA 和 GDBPin (附加问题)

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806414/ucc28070-ucc28070-about-gda-and-gdbpin-additional-question

器件型号:UCC28070

你好

感谢您的回答。

我还有其他问题。

问题1.
答案:1个脉冲输出不是问题、因为脉冲宽度很窄。

最重要的脉冲宽度是多少? (短脉宽扩展多长时间?)

问题2.
于3月28日询问、  
e2e.ti.com/.../2914995

我们就所附文件的第3季度进行了查询。
我没有收到答复。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../3808.UCC28070_2D00_3-_2800_3_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masazumi:

     我很高兴再次听到你的讲话。

    我想您的担忧是、GDA/GDB 输出在某些情况下会延迟。

    有独立的 PFC 功率级电路、两个独立的电流环路、不同的电流采样。 因此 、如果输出不同、这是正常的。

    谢谢