主题中讨论的其他器件:TPS54540、 TPS54540B-Q1、 LMR14050
大家好
我使用 TPS54540 IC 作为系统中的主降压转换器(将13V 降低至5V)。 此外、系统还包含 AM 无线电、其频段为522 kHz- 1610 kHz。 因此、TPS54540开关频率应高于1.8MHz。 当 fsw=1MHz 时、TPS54540可正确提供5V、5A 电流。 但是、当我增加开关频率(高于1.8MHz)时、它无法提供5A 电流(提供4A 电流)。 当电流超过4A 时、输出电压上会出现较大的纹波、其频率低于10kHz。
我想知道、当开关频率高于1.8MHz 时、该 IC 是否能够提供5V、5A 电流而不会出现此类纹波?
我感谢您提前提供的任何帮助。
Armin