This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:LM46002在电源启动时损坏。

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806122/lm46002-lm46002-damaged-at-the-time-of-a-start-of-a-power-supply

器件型号:LM46002

你(们)好

输入电压+48V 和输出电压+24。
IC 在电源启动时损坏。
是否有措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如何连接 VIN? 这是"热插拔"吗?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Katelyn

    是的、Vin (+48V) 是"热插拔"。

    在电源电压后、在 EN 中完成了控制。 它按预期损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当您"热插拔"输入时、由于从输入电源到电源的电缆、输入端将出现振铃。 对于48V 输入、我预计此振铃可能会超过60V、并对器件造成灾难性损坏。

    您能否通过打开电源而不是热插拔电缆启动?

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Katelyn

    通过输入电容的 ESR 可了解过压情况。
    通过在输入端添加 TVS 来实现稳定。

    谢谢!
    Hiroshi。