This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:更高 PSRR 的解决方案

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907-Q1, TLV702-Q1, TLV733P-Q1, LP5912-Q1, LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805234/tlv733p-q1-higher-psrr-solution

器件型号:TLV733P-Q1
主题中讨论的其他器件:LP5907-Q1TLV702-Q1LP5912-Q1LP5912

您好、先生、

我的客户在其系统上使用 TLV733PQDRVRQ1/TLV73318PQDRVRQ1、并面临 PSRR 问题。

因此、他们正在寻找具有相同封装和引脚排列的更高 PSRR 解决方案。

要求如下:

LDO 5V 至3.3V、LDO 5V 至1.8V。

输出电流:>300mA

高 PSRR、(> 65dB (最小值)@1KHz~3KHz;> 55dB (最小值)@3KHz~30kHz)

非常感谢、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    您能否澄清一下您的标称输出电流是多少? 我们需要确保 LDO 的额定输出电流符合您的标称输出电流。

    由于 TLV733P-Q1是300mA LDO、因此现在我们假设 Iout 小于300mA。 在这种情况下、请考虑 TLV702-Q1。 如果您的标称负载为250mA 或更低、请考虑 LP5907-Q1。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    TLV702-Q1 WSON 封装(1.5mm x 1.5mm) 与 TLV733P-Q1 WSON 封装(2mm x 2mm)不同。

    你有其他建议吗?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    此外、请考虑 LP5912-Q1。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢你的帮助。 但引脚5有所不同。

    TLV733在引脚5上为 NC、LP5912在 GND。

    您是否认为我们必须将 LP5912引脚5连接到 GND、或者引脚5悬空时可以正常工作?

    非常感谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    线性稳压器的 GND 引脚是所有内部电压的基准。 如果悬空、Vout 将在 GND 和输入之间变化。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢你的帮助。

    Patrick