This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:电流感测比较器 ISNS

Guru**** 2582505 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805341/tps43060-current-sense-comparator-isns

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件:LM5155TPS40210

可以将 Isen-引脚连接到 GND、将 Isen+引脚连接到 MOSFET 源极路径中的电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    来自输入线路的感测到的信号比来自低侧 FET 的信号更干净。 如果来自低侧 FET、则需要添加附加滤波器。  因此、建议您将感应电阻器与电感器串联。

    该部分的专家 正在美国度假、他们将在返回办公室后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但我有输入电压>200VDC 的典型非同步升压转换器。
    我不知道电流感应共模范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正如 Helen 提到的、不建议移动电流感应信号以进行负载侧电流感应。
    这种设计似乎是针对高电压应用而设计的、而非同步升压则更适合此类应用。 我建议查看 LM5155。
    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我具有15V 至400V 的宽输入电压范围和断续导通模式升压。 我需要1%的最小占空比、频率高于50kHz 时无法做到这一点。  此外、我需要持续时间为几秒的自适应软启动。

    您能否为此应用推荐一些控制器?

    由于 TPS40210很难获得自适应 SS、LM5155是完美的、但占空比大于1%...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的输出电压是多少? 如果考虑升压、输入电压可以是400V、您的输出是否大于400V? 我们只需要了解您确切想要做什么、然后我们就可以提出正确的建议。

    谢谢、
    应用工程部 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、本例中的输出电压为390VDC。 输入为15至360VDC。 输出功率为50W。 我需要24VDC 至255VAC 的通用工业输入范围。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的解释。 这需要一个大电感器。 我刚才做了一个快速计算、如果您选择100kHz 开关、11uH 电感器(Isat>12A)、那么15Vin 将以80%的占空比产生390V、360Vin 将以3.3%的占空比。 不确定如何获得1%的占空比。 LM5155可实现3%的占空比(333ns 的导通时间与50ns 的最小导通时间)。

    谢谢、
    Youhao