This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:AN-1286中的设计示例-波特图来自哪里

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806584/lm3478-design-example-in-an-1286---where-does-the-bode-plot-come-from

器件型号:LM3478

大家好

很抱歉、此问题先前已得到解答。  

我在 Webench 上使用该部件创建了升压稳压器。 我现在还将介绍数据表和应用手册 AN-1286、以手动方式得出相同的结果-我主要要检查选择某些组件的原因以及更改可能产生的影响。  

从第6页开始、有一个有关如何选择补偿组件的示例。 我可以按照推理和数学方法一直到页面底部、然后一直停留在第7页的顶部。 从本质上讲、图2中的波特图来自哪里。 上面的文本表明已手动计算了幅度。  

鉴于这幅图以及图3中的后续图、我可以接受计算和推理、但我希望针对我的特定情况遵循相同的过程、并且需要非常了解图形的派生方式。 然后、我可以按照其他示例将其应用于我的情况。  

谢谢你

此致

Anand  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chithambaram、

    感谢您考虑使用 LM3478。 图2是工程师在计算机在应用补偿网络之前常用到绘制电路传递函数之前的一种老式方法。 这种"原始但智能"的方法也应在控制理论等大学课程中引入。 方法是查找系统的极点和零点、并绘制穿过这些点的草图。 我建议在以下链接中添加一篇文章、讨论各种转换器拓扑传输功能和环路补偿。

    www.ti.com/.../slup098.pdf

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi