This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:在栅极驱动器和隔离放大器之间共享电源

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806430/iso5852s-sharing-the-power-supply-between-the-gate-driver-and-isolation-amplifier

器件型号:ISO5852S
主题中讨论的其他器件: AMC1300

尊敬的先生:

我们将 ISO5852S 栅极驱动器用于逆变器。  我们还需要测量逆变器输出电流和输出电压。  我们将 AMC1300隔离放大器用于 相同的应用。  

15V、0V、-5V 电源用于栅极驱动器。 是否可以将 来自高侧栅极驱动器的5V (0V 和-5V)电源共享到电流和电压测量电路。 我们希望在 AMC1300中将5V 电源与高侧的单独相电压和电流共享。  

请您确认此项以继续。  

谢谢你。

谢谢、此致、

Rajasekaran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajasekaran、

    这是可能的,但不可取。 根据您使用的偏置电源类型、输出电压的容差可能不够精确、无法进行精确测量。 通常、在本例中、高侧电压15V 通过 LDO 馈电、为隔离放大器提供稳定的5V 电源。

    此致、
    Audrey