This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209:用于 LiFePO4的保护电路(具有电池平衡功能)?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805375/bq29209-protection-circuit-with-cell-balancing-for-lifepo4

器件型号:BQ29209

团队、

我们的电池保护器件是否可用于 LiFePO4电池?
http://www.ti.com/power-management/battery-management/protectors/overview.html

如果是、我们是否有一些配套资料说明了如何将其专门用于 LiFePO4电池?

提前感谢!

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Salut Anthony、
    是的、如 本博客中所述、BQ29209可与 LiFePO4电池配合使用

    5月27日是美国的银行假日(纪念日)。 我们的一名工程师将在我们回到办公室后立即回复。

    感谢你的理解!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、
    BQ29209将在启用时平衡 LiFePO4电池、请注意数据表第8.3.6节中注明的校准点和特性。 请注意、正常运行时不太可能达到4.3V 过压阈值、因此可能需要单独进行过压检测。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 WM5295:

    TI 是否有用于2节 LiFePO4电池保护和平衡的类似新器件、具有~3.6V 过压保护、专为此类电池设计?

    谢谢!

    此致、
    电容器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vitor:
    您可以在 www.ti.com/battery 上的选择指南中查看适用于您的架构的器件的可用器件。 有一些监测计可处理2节 LiFePO4电池、但与 BQ29209不直接等效。