This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T240W:客户在其设计中使用 PTH08T240WH、有时输出在一段时间后为0V。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804508/pth08t240w-customer-use-pth08t240wah-in-their-design-and-sometime-the-output-is-0v-after-some-time

器件型号:PTH08T240W

降级:

客户 在其设计中使用 PTH08T240WH、有时输出在一段时间后为0V。 然后重新焊接其他 PTH08T240WHOH、输出正常。

请 请帮助检查以下原理图和最大负载电流、如下所示:

最大负载电流为 279mA+1180mA+477mA=1936mA

请 请给出一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我来看看这个、然后返回给您。

    此致、

    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运、

    我查看了您的原理图、看起来不错。 您提到过器件在一段时间后出现故障、我怀疑器件可能会进入过热保护(OTP)? 温度条件是什么?

    您还提到、某些零件已重新焊接。 重新焊接后的部件是否会在一段时间后出现故障?

    您能否为我们提供启动时的 VIN 和 VOUT 波形以及输出电压在一段时间后变为0V 的器件波形?

    此致、
    Alejandro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的