This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:充电放大器;放电 BQ78350行为

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, EV2400, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804889/bq78350-charge-discharge-bq78350-behavior

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76940EVMEV2400

你(们)好。

我使用的是 BQ76940EVM、它具有测量仪表 BQ78350DBT。 我正在进行一些充电和放电循环、但我不理解主要行为。 我正在使用14S 拓扑。

附上一张图片、其中您可以看到充电周期(1A);以及放电后的电流(-0.872A)。

我有两个问题:

-"绝对充电状态"(绿色)和"相对充电状态"(红色)开始增加、因为电池正在以1A 的电流充电、即使您也可以看到4节电池的电压也在增加。 1950秒时、即使保持1A 电流、这些信号也会停止增加!!!  1950至2200秒之间、1A 电流充电、信号固定。 为什么?

-在2200秒时、我用-0.872mA 启动放电周期、并且两种充电状态都很快下降到0。 为什么?  我排除了缓慢下降的值。 为什么突然下降到0%?

我可能是错误地设置了寄存器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    如果您完成了本应用手册电量监测部分中的步骤、它将帮助您为电池设置电量监测计 :www.ti.com/.../slua924.pdf
    SOC 极有可能从100%快速下降到0%、因为最低电池电压超过了您已编程到电量监测计的 EDV 阈值。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    当然、你是对的。 调整 EDV 似乎获得了更多的逻辑值。

    让我向您询问有关此绝对 SOC 和相对 SOC 的更多信息。

    它们之间的推理是什么? 它们并不相同。

    2.-在图片附件中、您可以看到充电阶段;最后、相对实现100%、绝对达到85%。 您可以看到平衡电池与3节电池电压之间的关系。 最后 、我进行了复位、我是说我拔下了电池和 EV2400。 重新启动此连接后、相对信号和绝对信号不会恢复其先前的值。 我希望值相同、但相对值从100%变为75%、绝对值从85%变为60%。 为什么?

    非常感谢

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    使用新电池设置 BQ78350-R1时、RSOC 和 ASOC 的值应相同。 以下是两者之间的差异:
    RSOC =剩余电量/充满电容量(首次设置电量监测计时、应在数据闪存中设置"记忆的充满电容量"、与"显示容量"相同。 随着电池老化和容量降低、电量监测计会随时间推移更新完整的充电容量。
    ASOC =剩余容量/设计容量与完全充电容量不同、设计容量不会随着时间的推移而变化

    当您循环通电或执行"Reset"命令时、监测计会丢失未存储在闪存中的数据。 剩余电量值将丢失、因此监测计必须仅通过电池电压估算剩余电量和 SOC。 如果您为电池选择了正确的 ChemID、并且电池电压已稳定(充电/放电后电池电压可能需要很长时间才能稳定)、则应给出非常接近的估算值。 但是、剩余的容量将不会像复位前那样准确。 精度来自对进出电池的电荷进行库仑计数。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇,真的很酷!!!

    因此、尽管100%并不意味着原始电池容量、但 RSOC 始终从0变为100%。 100% RSOC 来自"学习过程";我假设学习过程来自库仑计数器。

    那么、我的问题是、考虑库仑计数器的设置配置是什么、以假设0%和100% RSOC?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    该算法有点复杂、但《BQ78350-R1技术参考手册 》的第9章中概述了该算法:www.ti.com/.../sluubd3

    前面的会议中有一些介绍 CEDV 监测算法的好演示-下面是一个示例: training.ti.com/.../Download 演示部分2.pptx

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我会仔细阅读。

    谢谢