This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530:对于1200VDC 直流链路电压、UCC21530输出爬电距离

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530, ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804809/ucc21530-ucc21530-output-creepage-distance-for-1200vdc-dc-link-voltage

器件型号:UCC21530
主题中讨论的其他器件: ISO5852S

您好!

我们希望在直流链路电压高达1200VDC 的三相应用中使用 UCC21530驱动器。 此应用是一个连接电源的电源。

根据 EN 62477-1、对于1200VDC、我们不仅需要在 PWB 中、而且还需要在 UCC21530封装(CTI > 600 - I)中实现大约4.2mm 的爬电距离。 这些4.2mm 涂层允许我们将污染等级从2下载到1。 但即使采用这种涂层、UCC21530的引脚11和14之间的距离也无法达到4.2mm、即3.3mm。

 我们在数据表中看到、该驱动器适用于1850Vdc、但我们看不到如何确保爬电距离。 您对解决此问题的建议是什么?

非常感谢

Maite

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maite、

    您可以通过在两个引脚之间通过 PC 板进行镂空来增加引脚之间的爬电距离。

    此致、
    Audrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrey、

    感谢您的回答、但通过 PCB 的镂空不能解决我们的问题、很明显、它会增加通过 PCB 材料的爬电距离、 但通过 UCC21530封装、引脚11和14之间的距离仍然很短、如下图中的红色部分所示。

    即使在 UCC21530封装上进行某种涂层、我们也需要4.2mm、而我们只有3.3mm。  

    谢谢

    Maite

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maite:

    除了涂层外、您还可以通过其他方法增加封装的爬电距离。 为了满足您提到的特定标准、您可能需要使用两个单通道驱动器、例如 ISO5852S 或我们的另一个隔离式驱动器。

    此致、

    Audrey