This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:您能否为 PW 封装提供最大集电极电流与占空比之间的关系图(&quot)?

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805918/uln2003a-can-you-provide-figure-of-maximum-collector-current-vs-duty-cycle-for-pw-package

器件型号:ULN2003A

各位专家、您好!

我的客户希望获得 PW 封装的"最大集电极电流与占空比"数字。 (如数据表中的图4和5。) 您会提供它吗?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    遗憾的是、我们没有 PW 封装的最大集电极电流与占空比间的关系图。 但是、您可以使用以下步骤计算 ULN2003APW 的热性能:

    1: L:  PD = Ice ^2 * RDS  (每通道)

    2:将所有有效通道的功率耗散相加

    3:将 PD * ThetaJA + TAmbient 相乘以确定器件的结温。

    如果该值超过125C、则器件无法支持您提供的负载电流。

    如果您可以为我提供运行条件、我还可以运行这些计算、以确定配置是否正常工作。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch