请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD19532KTT 大家好、TI 工程师!
我打算通过 MOSFET 获得脉冲电压、我设计的选择器电路如下。 为了确保 MOSFET 可以导通、FET 的源极端子连接到栅极驱动器 GND。 栅源电压波形可有效驱动 MOSFET、即5V 脉冲电压、占空比为20%。
输出电压通过电源电压 Vsup (直流电源)的拉电流和 GND 获得。
当栅极驱动器的输出为高电平时、MOSFET 导通、因此源极端子电压等于 Vsup。
但是、当栅极驱动器的输出为低电平时、MOSFET 处于关断状态。 然后、不确定 Vsup 的源端子和 GND 之间的电压差、因为两个端子之间没有公共电压。
当支持输入电压的脉冲控制信号时、输出电压输出电压 Vout 始终为高电平且等于 Vsup、而不是按预期斩波脉冲电压。
此电路有什么问题、我应该如何输出脉冲电压?