This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61081-Q1:TPS61040-Q1负电压输出

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805634/tps61041-q1-tps61040-q1-negative-voltage-output

器件型号:TPS61081-Q1

尊敬的 TI:

自定义使用 tps61081-Q1输出 多通道电压、包括正电压和负电压。
输入电压:VCC=3.3V。  输出电压=±5.6v、16V、-15V。。小 输出电流。

TI 可以帮助检查 以下原理图以实现至功能。 非常感谢。  
e2e.ti.com/.../PCBA_2D00_090TL01_2D00_40IW_2D00_44A-V1.0_2D00_20190523PM01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将很快检查原理图、如果发现任何问题、请告知您。 请保持耐心。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    每个输出电压轨的负载电流是多少?
    R70不是必需的、因此您可以将其删除。 R68为133k、R69为9.1k、这意味着 VGH 为19.3V、而不是16V。 D15阴极应连接到 GND。 使用 R63 12k 和 R64 165k 时、VGL 约为-18V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liu:

    总输出电流低于100mA、5.6V 电压轨约70mA、每个高电压 轨约10mA。

    明白了、感谢您的帮助。