This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:TPS92512闪烁问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512, TPS92515, TPS92640, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801806/tps92512-tps92512-flickering-problem

器件型号:TPS92512
主题中讨论的其他器件: TPS92515TPS92640LM3409

您好!

我使用 TPS92512进行调光  

我使用的是24V 电源和4个 X20 LED 矩阵(4个系列)

电流在600mA 至800mA 之间时、我会遇到闪烁

我使用的是数据表中给出的相同电路、请提供解决方案

总电压24.

LED 11V 上的电压

LED 系列4的编号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您似乎正在对该电路进行 PWM 调光。 您使用什么 PWM 频率和占空比?

    您能否获得 Vin、Vled、开关节点和电感器电流的示波器图片?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在500Hz 频率下将占空比从0变为100%

    VIN 为24V

    VLed 11V

    独立电容电流0-3mA

    如果 Risense 值较高、仅为1欧姆、但电流低至350mA、则可以实现平滑调光

    我们的应用需要至少1A 的最大电流  

    当电流介于750mA 和800mA 之间时、发生闪烁的光圈、当电流介于两者之间时、我们不会出现问题  

    0-500mA 和800mA-1A、占空比为60-80%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jishnu、

    听起来可能是一个噪声问题。  如果没有显示上述波形的示波器图片、我将无能为力。  我还不知道什么是土著电流?  如果这是电感器电流、则电流设定值为800mA 时、0-3mA 将不起作用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是50% PWM 时的 Vin 图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50% PWM 时的 VLED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定 Vin 示波器图片是什么、它的状态为50V/div、显示大约2.5个分频。 无论如何、如果 Vin 看起来不起作用、它需要是直流电。 Vin 为何不稳定? 您是否有用于 EMI 的输入滤波器? 电源电压是什么样的?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些噪声 在闪烁时出现、否则是完美的直流电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无关紧要、输入不应该这么做。  或者、让我重新表述、当噪声出现时、会发生闪烁。  如果输入移动这么多、它将闪烁。  BTW 您能否获得具有正确电压范围的 Vin 示波器图片。  我不认为您的输入接近125伏、因此我不知道您是否有偏移或 V/div 错误。  如果存在太多的阻抗、则会导致不稳定。  我可以在波形中看到不稳定性。  获取低阻抗电源、看看会发生什么情况、如果是这种情况、则绕过 EMI 滤波器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未施加 PWM 信号时的 VIN、对图像质量表示抱歉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 时的输入电压、我们不使用任何 EMI 滤波器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    好的、那么现在 SW 节点和输出/电感器电流看起来是什么样的? VIN 需要稳定可靠、才能实现同样稳定的输出电流。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    现在闪烁问题已经解决了,但要达到设计的最大输出电流,需要一些时间
    我设计的最大电流为680mA、但当我首次打开器件时、它仅达到280mA 的最大电流
    然后、随着时间的推移、我达到最大设计电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您还会推荐哪种散热方法、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    C2和 R3的时间常数是多少? 如果这不是我测量输入和输出电压以确保它们不会接近的原因。 您有24V 输入和11V LED、这应该正常。 使 C2值小得多、可能是100pF、这会加快电流设置点

    不确定热释放意味着什么? 数据表将提供 PCB 布局建议。 数据表的第21页显示了一个示例。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能不能为我们的目的建议另一个芯片、
    我们在此跳频以开发一个可驱动高达20W 的 LED 驱动器
    在24V 电压下、我们需要 PWM 转模拟调光方法
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否尝试更改 Iadj 上的时间常数?

    TPS92515、TPS92640/641、LM3409、TPS92512/13等许多器件都可以正常工作。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你