请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3481 你(们)好
我将查看此设计指南、概述如何将 LM3481设计 为反激式器件。
4.4.3 fc=3kHz 图11 显示、3kHz 时的电流环路直流增益约为16.2dB
H EA 的中频增益为 K opto×R up×R1/(R opto×Rfb1)、因此可以计算 R1
我的问题:
在任何情况下、fc=3kHz?
请检查 fc = 3kHz 直流增益何时为16.2DB?
4.4.4 f ZERO = 400Hz C1和 C2的计算方法如 公式29所示
我的问题:
如何设置 fzero?
公式29中没有 C1 C2
在2πR1中、c1=c2=1/μ s 、其中为 fzero
C1=C2=1/ 2πR1 R1=374 分辨率不是1uF
请您回复。
此致、
谢谢你