请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM53601-Q1 大家好、
treset_filter 是否应用于 VIN 和 FB 输入?
例如、如果我的输入电压尖峰非常快(例如3.3V)并且超过 UVLO 阈值(可能高达3.55V)、但未超过 VRESET 阈值(可能低至3.03V -> 3.3V 输出的92%)、则可以将器件复位置为有效、 但是、如果该事件足够快、是否可以通过 treset_filter 将其滤除?
谢谢、
进行了比较