This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770EVM-540:bq24770EVM 加电和初始检查

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24770, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804964/bq24770evm-540-bq24770evm-power-up-and-initial-checks

器件型号:BQ24770EVM-540
主题中讨论的其他器件:BQ24770BQSTUDIO

我已连接我的 bq24770EVM 设置。  在我进行上电和初始检查时、我注意到我的 ACOK LED (D5)未亮起。  我在输入端具有19.5V 电压。  我的目标是3节电池线路。  在试验和误差之后、我选择 R26=100k 欧姆、R30=1M 欧姆、以在电池(TP11)处获得3.123V 电压。  以下是我的初始测量:

TP11 (电池):3.12V  (3节电池应大于3V) 正常

TP7 (ACDET):2.59V (应为2.6V +/- 0.1V) 、位于范围边缘...

D5 LED (ACOK):  不亮  (但在打开 PS1=3.31V 后亮起)

TP15 (REGN):5.33V  (应为5.5V +/- 0.5V) 正常

J3 (BAT、GND):8.89V  (应为1V +/- 1.1V) 、偏离线!

TP6 (ACDRV)至 TP5 (CMSRC):6.45V  (应为6V +/- 0.5V) 正常

测量3节电池的系统电压设置:J2 (SYS、GND):13.62V  (应为13.5V +/- 0.6V) 正常

 

此外,在为 bq24770充电器打开 PS=3.3V 并运行 bqStudio 后,再尝试读取寄存器,我不会读回,并显示一条错误消息:“Device ACK Error”(设备 ACK 错误)

-是否有任何关于如何使我的初始测量值与预期值保持一致并使 bqStudio 正确读取的想法?  请告诉我。  谢谢、

Carl Olen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉。 TP7没关系。 ACDET = 2.59V 在(2.5、2.7) V -Carl 范围内
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、

    听起来您在创建此主题后取得了进展。 让我们将讨论移至您最新的主题、以帮助组织工作: e2e.ti.com/.../805871

    此致、
    Angelo