This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:推荐用于串联锂离子电池*3的电池充电 IC

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805718/bq25710-recommend-battery-charge-ic-for-li-ion-cell-3-in-series

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件: BQ25713

我尝试找到用于3节锂离子电池的电池充电 IC。 每个 Vcell=4.2V、 Vin=12V、Iout>=3A。 我可以使用 BQ25710吗? 它是降压/升压开关模式。 对于12V 输入、我是否可以使用此 IC 为电池充电? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、苔丝、

    绝对是! 我认为 BQ25710 (如果您的 uC 在8位 I2C 和16位 SMBus 上的表现更好、则为 BQ25713)是此应用的最佳选择。 由于您具有12V 输入、电池将充电至高达12.6V、因此您需要降压/升压架构。 BQ25710可通过1-4节串联锂离子电池充电。

    Steve