This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:当安全计时器超时时、BQ24040变为小充电电流

Guru**** 2510995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803461/bq24040-bq24040-become-small-charging-current-when-the-safety-timer-out

器件型号:BQ24040

我们的电池容量为1000mA。 但我们使用20mA 快速充电。 在 CC 模式下、它们具有20mA 的充电电流。 我们发现、当计时器暂停(>10小时)时、充电电流为5mA。 我是否可以知道为什么它们仍然保持较小的电流、或者应该关闭电流?

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Gary
    5mA 是电池检测例程的一部分、用于在移除和更换电池时重新开始充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Gary
    如果您对此有任何疑问、请通过电子邮件与我联系。