This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV-Q1:不同 LED 中的 PWM 问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805287/lm3409hv-q1-pwm-question-in-different-led

器件型号:LM3409HV-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3409

您好、先生、

   我们使用了 LM3429HV、发现如果 LED 系列的数量不同、电流的调光比与所附文件不同、您能帮助检查原理图是否有问题还是给我们一个方向。谢谢!  

 e2e.ti.com/.../dimming-curve.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通过 PWM 引脚进行 PWM 调光时、需要电感器电流上升和下降。 如果 VLED 发生变化、上升和下降时间将发生变化。 要获得更精确的调光、您必须转到分流 FET 调光。 20KHz 调光的导通和关断时间将受到 PWM 调光的影响、具体通过 LM3409 PWM 引脚、LED 电流设置点、Vin、Vled 和电感器值。 它可以工作、但它不会非常精确。 电感器电流压摆为 V = L *(di/dt)、其中施加的 V (在 Ton 期间)为 Vin - Vled、而 V off 为 Vled。

    尝试以200Hz 的频率进行 PWM 调光、看看差异。

    此致、