This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641EVM:电流波形确认

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803742/tps92641evm-current-waveform-confirmation

器件型号:TPS92641EVM
主题中讨论的其他器件:TPS92641LM3409

你(们)好

我的客户正面临此问题、因此请告知以下问题。

当电子负载连接到 TPS92641评估板的输出并在 CV 模式下确认运行时、无法正常运行。请告诉我们是否有使其正常运行的技术。

我尝试通过将19个串联电桥二极管连接到输出来确认运行情况。 波形非常脏、这是正常的吗?
很抱歉给你带来麻烦、但请检查下面的波形。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    波形看起来正确。 使用电子负载可能会产生问题、这些是具有环路补偿的电流调节器。 电子负载的行为与 LED 灯串或二极管灯串不同。 最好使用 LED 负载(或二极管串)进行测试。 LM3409等某些器件甚至可能无法从电子负载启动。

    UDIM 变为高电平、它开始开关、宽脉冲以使电流恢复到调节点、然后进行开关。 UDIM 变为低电平、TPS92641关闭、并且在开关打开时具有自然阻尼振铃、这是正常现象。

    我会检查以确保您的电源稳定、并且 EVM 上的 Vin 不会下降(看起来有点小)。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin-san
    感谢您的回复。
    我发送的波形是二极管串的波形。 它不是电力负载。
    这是正常的吗?

    还有一个问题、即使 UDIM 和 SDIM 存在任何频率限制、也是如此
    数据表中没有说明?

    谢谢
    此致、
    Shidara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shidara、

    两者都存在限制。 UDIM、电感器电流的上升和下降以及精度。 SDIM、与开关频率的频率跳动。 它们取决于设计、输入电压、电压、FSW、电感器值、 ILED 等

    此致、