请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1663 主题中讨论的其他器件: TPS2663
是否可以保护唯一的 TPS1663免受 反极性损坏 ?
我可以接受通过 TPS1663内部 FET 的内部体二极管从 OUT 到 IN 的反向电流。
是否可以在 GND 引脚上使用二极管进行保护或执行其他操作?
某些高侧开关 会执行此操作(例如)、如下所示:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Cartsen、
TPS1663需要使用两个二极管来保护器件不受输入反极性的影响。 一个二极管从器件 GND 连接到系统 GND、另一个从 OUT 连接到 IN 引脚。
第一个二极管可以类似于1N4002、如上图所示、用于反极性保护。
第二个二极管需要是具有较低压降(<500mV)的肖特基功率二极管、以便为流经负载的反向电流提供外部路径。
您还可以考虑使用 TPS2663器件实现反极性保护。 这些器件能够驱动外部反向阻断 MOSFET、并且这些器件能够保护负载免受输入端反极性的影响。