Other Parts Discussed in Thread: BQ76200
您好;
您能否确认我对 bq76200高侧 FET 驱动器驱动能力的数学运算? 我的客户端应用使用 的 AUIRF7739L2具有330nQ (最大值)栅极电荷。 由于该产品的放电电流较高、其中8个用于充电和放电并联、即总共16个(8:2)。 在查阅应用手册 S:VA729a 之后、我不确定 bq76200是否能够有效地打开这些器件。 通常情况下、放电 FET 会导通、充电 FET 会保持关断状态、除非/直至检测到充电电流(通过体二极管)、此时充电 FET 将导通。 因此、我认为驱动器一次只需要担心一组 FET (8)。 这意味着(最坏的情况) 8 x 330nQ =~2600uQ =~260nF (@Vgs = 10V)。 但是、SLVA729a 中的表10仅列出了240nF 的最大电容(Cddcp)(总共最多24个 FET)。 那么、如果我假设 Cddcp 为23.5 x 260uF ~- 6110nF (并使用6.8uF)、那么该部件是否能够使用这个 C 值运行? 是否建议这样做?
在中设计此部件之前,我需要进行彻底检查。
谢谢