请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55340EVM-017 需要有关 EVM 损坏原因的帮助、可能:
加电后(默认配置为24V)、我在 R2上安装了一个 FET、并使用 FET 更改输出电压。
看到这正常工作后、我移除了187k R1电阻器并将其替换为59K、以将输出电压设置为大约8V、当我重新为电路板供电时、我现在只会在输出上获得输入电压。 当我测量 R2上的电阻时、我没有得到10k、我认为仪表通过 IC 测量一些东西。 当我在发送给我的第一块板上测量 R2时,我在第一块板上测量10k,就不会发生这种情况。 因此,我不确定哪一个是正确的,但现在我有2个 PCB 无法正常工作。 有什么想法吗?