This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:PWM 频率和 UVLO

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798836/tps92515hv-pwm-frequency-and-uvlo

器件型号:TPS92515HV
主题中讨论的其他器件:LM3409

您好!

我们正在实验10kHz PWM 信号的问题:如果它变为0%、我们将无法再获得良好的输出开关信号。

数据表显示(www.ti.com/.../tps92515-q1.pdf、第19页):

"[...] 如果 PWM 导通时间短于转换器自然要求的导通时间、则 PWM 信号本身将成为高侧开关的控制信号。 PWM 引脚激活弱下拉、如图25所示。 由于 PWM 引脚也是 UVLO (欠压锁定和器件使能)、因此当拉至低电平时、必须确保输出100%关闭"

在我们的应用中、SW 引脚上有一个来自负载的杂散信号(无法移除)。 我们观察到、当杂散信号超过8V 且 PWM 占空比为0%时、会发生以下情况:我们假设打开了"弱下拉"、在这种特定情况下、稳压器不工作、即使 PWM 占空比变为100%。

只有当我们降低寄生信号(<8V)时、稳压器才会开始正常工作。
很显然、在正常活动期间、我们无法控制寄生信号。

是否需要此行为? 我们如何解决这个问题?

此致、
Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SW 需要接地以刷新引导电容器。 正常运行的想法是电感器具有足够的能量来拉取 SW 节点负载刷新引导电容器、否则弱下拉电容器将允许其重新启动。 如果是时间问题、则更大的启动电容器可能会起作用。 自举充电电路也可以工作、但这需要更多器件。

    LM3409不需要此功能、因为它是 P-FET 驱动器。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。 您能建议一个在我们的案例中可能适用的自举电路吗?

    提前感谢、
    Daniele V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniele、您好!

    可在不加载开关节点的情况下为引导器提供正确电压的隔离式电源(这并不重要)。 它还可以通过幅值正确的方波和不会给开关节点增加过多负载的小电容器来实现、这将成为开关损耗(这将需要一些设计工作才能使其正常工作)。

    另一种实现方法是添加一个与负载串联的二极管、以使下拉功能正常工作。

    如果 Vin 足够高、一种简单的方法是添加一个二极管和电阻器(电阻器本身可能起作用)、从 Vin 引导、以便在 PWM 较低时使引导电容器保持充电。 这仅在 Vin 与负载电压相比足够高时有效。 可能需要一个小负载来防止此电流点亮 LED 负载。 可能还需要在引导器上添加钳位。

    什么是 Vin? 输出电压? (整个工作范围)。 PWM 低电平有多长时间? (最坏情况)。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    VIN 为48V、输出电压(如果启用了输出)介于25V 和35V 之间、PWM 信号可以保持为0一段时间。

    感谢您的帮助、
    Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniele、您好!

    这是足够的余量、可以通过高值电阻器以及可能的钳位来提供来自 Vin 的一些引导电流、具体取决于电阻器值。它将影响您的一些效率、必须将其设计为正确的、以防止电路故障。 这是最简单的方法、但可能不适合您所做的工作。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniele、您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、您能给我指出您在最后一个答案中建议的电路吗?

    谢谢、此致、
    Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    请告诉我最坏情况下的 Vin (最高值)以及最接近的 Vin 和 Vled。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    输入电压为48V、假设最小可接受值为44V、而最大值为50V。 最大 Vled 为36V、最小18V。

    谢谢、
    Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniele、您好!

    尝试使用低泄漏齐纳二极管。 BZX84电压为4.7V、带有499欧姆串联电阻器、这是为了防止在启动充电时 VCC 产生过多电流。 然后、从 Vin 添加49.9K 以启动、并查看其工作原理。 需要针对其所有工作条件(包括温度)对其进行分析。 由于绝对最大值和引导 UVLO 最大值、容差空间不大 如果此时 Vout 低于36V、则从 Vin 到 Boot 的电阻值为。 我使用44V - 36V 来获得8V、然后使用3.5V 来获得引导 UVLO、留下4.5V 余量。 90uA 时的引导电流为50千欧。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    实际上、我们在 BOOT 和 VCC 之间使用一个二极管1N4148。
    然后、我必须:
    -移除该二极管、并在 BOOT 和 VCC 之间放置一个4.7V 齐纳二极管、其中包含一个500 Ω 串联电阻 (BOOT 引脚上的齐纳阴极)
    -在 Vin 和 BOOT 之间添加一个49.9K 欧姆的电阻器

    正确吗?

    谢谢、
    Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniele、您好!

    将二极管从 VCC 引导(保留现有引导电路)。

    在 BOOT 上添加一个带有499欧姆串联电阻器的4.7V 齐纳二极管。

    在 Vin 和 Boot 之间添加一个49.9千欧(也可以使用串联二极管、具体取决于占空比和电路的使用方式)。

    我会尝试这种方法并查看信号、看看是否可以进一步优化。 我不知道他们打算如何使用该设计、因此最好检查这是否足够。

    "尝试使用低泄漏齐纳二极管。 BZX84电压为4.7V、带有499欧姆串联电阻器、这是为了防止在启动充电时 VCC 产生过多电流。 然后、从 Vin 添加49.9K 以启动、并查看其工作原理。 需要针对其所有工作条件(包括温度)对其进行分析。 由于绝对最大值和引导 UVLO 最大值、容差空间不大 如果此时 Vout 低于36V、则从 Vin 到 Boot 的电阻值为。 我使用44V - 36V 来获得8V、然后使用3.5V 来获得引导 UVLO、留下4.5V 余量。 90uA 时的引导电流为50千欧。"

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、